990-91381C-037

安装准备

  1. 拆下维修旁路机柜上的支架 (A) 和 (B)。将支架 (A) 安装在维修旁路机柜的背面。保管好支架 (B),用于与 UPS 的顶部连接。

    维修旁路机柜右侧视图

    维修旁路机柜背面视图

  2. 拆下维修旁路机柜的右侧面板。

    维修旁路机柜

  3. 拆下 UPS 的左侧面板。将左侧面板安装在维修旁路机柜上。

    维修旁路机柜和 UPS

  4. 将维修旁路机柜推入最终位置。与抗震固定支架对齐(如有)。对于没有抗震固定支架的系统,将背面运输架装回到维修旁路机柜,然后将其固定到地面。

    背面视图(带抗震固定支架)

    背面视图(不带抗震固定支架)

  5. 信号线的连接准备:
    1. 拆下顶部或底部密封盖板。
    2. 对于底部进线,请从底部密封盖板拆下后脚轮和脚轮螺丝。丢弃脚轮。
    3. 在密封盖板上钻孔或打孔以穿入电源线和信号线或护套。护套须另购。
    4. 重新装回顶部或底部密封盖板。
    危险
    小心触电、爆炸或电弧
    请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔或打孔,请勿在机柜附近钻孔或打孔。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

    顶部进线

    底部进线

  6. 打开 UPS 内门。
  7. 拆下 UPS 透明保护盖。

    UPS 正面视图

  8. 从 UPS 上拆下铜排。部分铜排将安装在维修旁路机柜中:
    1. 从 UPS 上拆下三个铜排。使用 9 个 M8 螺母及垫圈(套件中随附)将三个铜排安装到维修旁路机柜中。如果套件中没有上述 M8 螺母及垫圈,请另行购买。
    2. 从 UPS 上拆下三个铜排。仅适用于双市电:使用 12 个 M8 螺母及垫圈(套件中随附)将三个铜排安装到维修旁路机柜中。如果套件中没有上述 M8 螺母及垫圈,请另行购买。
    3. 从 UPS 上拆下三个铜排。保管好用于负载断路器 (LBB) 选件(如有)。
    4. 从 UPS 拆下四个铜排。丢弃或保留作为备件。

    UPS 正面视图

    维修旁路机柜正面视图

  9. 仅适用于 TNC 接地系统:安装随附的跳线铜排,用于连接 N 铜排和 PE 铜排(如图所示)。

    维修旁路机柜正面视图

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?