990-91381C-037

底部进线系统的信号线安装准备

危险
小心触电、爆炸或电弧
请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔或打孔,请勿在机柜附近钻孔或打孔。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 拆下盖板。
  2. 信号线的连接准备:
    1. 拆下密封盖板。
    2. 在密封盖板中钻孔/打孔以穿入信号线或护套。安装护套(须另购)(如果适用)。
    3. 重新装回密封盖板。
  3. 从 UPS 敷设信号线穿进维修旁路机柜,然后从维修旁路机柜底端穿出。
  4. 重新装回盖板。
本页的QR代码

这有帮助吗?