990-91379C-018

UPSシステムをシャットダウンして保守バイパス運転に切り替える

注記: ブレーカーは対応するブレーカーインジケーターランプが点灯しているときにのみ操作してください。
  1. コントロール > ガイド付きシーケンス > UPSシステムのシャットダウン をタップするか、 コントロール > ガイド付きシーケンス > 並列システム内の1台のUPSをシャットダウン をタップし、ディスプレイに表示される手順に従います。
  2. 保守バイパスブレーカー(MBB)が装備されたUPSシステムの場合は、以下に示す一般的なシャットダウン手順を実行します。
    注記: 以下の手順は、あくまでも一般的なシャットダウン手順です。お使いのシステムに該当するガイド付きシーケンスの手順に必ず従ってください。
    1. コントロール > 運転モード > バイパス運転に切り替え を選択します。
    2. 保守バイパスブレーカー(MBB)を閉じます。
    3. システム絶縁ブレーカー(SIB)を開きます(存在する場合)。
    4. ユニット出力ブレーカー(UOB)を開きます。
    5. コントロール > インバーター > インバーターオフ を選択するか、コントローラーセクションのインバーターOFFボタンを5秒間押します。
    6. スタティックスイッチ入力ブレーカー(SSIB)がある場合は、それを開きます。
    7. バッテリーブレーカーを開きます。
    8. ユニット入力ブレーカー(UIB)を開きます。
    9. 並列システムの他のUPSについても、手順d~hを繰り返します。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?