990-91379A-004

Start UPS-systemer op fra vedligeholdelsesbypassdrift

BEMÆRK: En afbryder må kun betjenes, hvis den tilhørende afbryderindikator lyser.
  1. Luk enhedsindgangsafbryderen (UIB), hvis den er åben.
    Displayet tændes. Genstarten tager ca. 3 minutter.
  2. Vælg Kontrol > Guidede sekvenser > Start UPS-system op eller Kontrol > Guidede sekvenser > Start en UPS op i et parallelsystem, og følg vejledningen på displayet.
  3. Generisk startprocedure for et UPS-system med vedligeholdelsesbypassafbryder MBB:
    BEMÆRK: Følgende er generiske opstartsprocedurer. Du skal altid følge vejledningen i de Guidede sekvenser, som passer til dit system.
    1. Luk enhedsindgangsafbryderen (UIB), hvis den er åben.
    2. Luk indgangsafbryderen til den statiske switch (SSIB) (hvis til stede).
    3. Luk bypasstilbagekoblingsafbryderen BF2 (hvis til stede).
    4. Luk batteriafbryderne.
    5. Vælg Kontrol > Driftstilstand > Skift til bypassdrift, hvis det er muligt.
    6. Luk enhedsudgangsafbryderen (UOB).
    7. Gentag trin a til e for andre UPS'er i et parallelsystem.
    8. Luk systemisoleringsafbryderen (SIB) (hvis til stede)
    9. Åbn vedligeholdelsesbypassafbryderen (MBB).
    10. Vælg Kontrol > Vekselretter > Tænd vekselretter, eller tryk på ON-knappen til vekselretteren (hold nede i fem sekunder) på controller-sektionen.
QR code for this page

Var dette nyttigt?