990-6161A-032

เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ

  1. กำหนด ID ให้กับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลแต่ละตู้ด้วยสวิตช์ด้านล่างเบรกเกอร์แบตเตอรี่ ตั้งค่า ID ตามภาพของภาพรวมการติดตั้งใน ขั้นตอนการติดตั้ง UPS แบบมีแบตเตอรี่ในตัว หรือ ขั้นตอนการติดตั้ง UPS สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก

    มุมมองด้านหน้าของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล

  2. เชื่อมต่อสายสัญญาณที่ให้มาระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลทุกตู้:
    1. เชื่อมต่อสายสัญญาณ 0W12908 ที่ให้มาจาก J8008 ไปยัง J8007 บนบอร์ด 640-7572 ระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
    2. เชื่อมต่อสายสัญญาณ 0W76627 ที่ให้มาจาก J8011 ไปยัง J8014 บนบอร์ด 640-7572 ระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
    3. ต่อปลั๊กต่อสาย (T) ในขั้วต่อ J8007 ที่ไม่ได้ใช้ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลตู้สุดท้าย
    ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 3 ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 2 ตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1

    มุมมองด้านหน้าของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลสองตู้

  3. สำหรับการติดตั้งกับตู้แบตเตอรี่ที่ติดกัน:
    1. เชื่อมต่อสายสัญญาณ 0W12908 ไปยัง J8008 บนบอร์ด 640-7572 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 เดินสายผ่านด้านขวา และปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS เพื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณใน UPS
    2. เชื่อมต่อสายสัญญาณ 0W76627 ที่ให้มาไปยัง J8011 บนบอร์ด 640-7572 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 เดินสายผ่านด้านขวา และปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS เพื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณใน UPS
  4. สำหรับการติดตั้งกับ UPS ระยะไกล:
    1. เชื่อมต่อสายสัญญาณไปยัง J8008 บนบอร์ด 640-7572 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 เดินสายผ่านด้านขวาและออกผ่านด้านบนของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล และปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS เพื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณใน UPS
      หมายเหตูู: สายสัญญาณ 0W12908 ที่ให้มายาวไม่พอสำหรับการติดตั้ง UPS ระยะไกล สายสัญญาณ 5 เมตร (0J-0W4527) หรือสายสัญญาณ 50 เมตร (0J-0W3758) สามารถสั่งซื้อได้จาก Schneider Electric สำหรับสายสัญญาณความยาวอื่น โปรดติดต่อ Schneider Electric สายสัญญาณนี้จัดอยู่ใน Class 2/SELV
    2. เชื่อมต่อสายสัญญาณไปยัง J8011 บนบอร์ด 640-7572 ในตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 เดินสายผ่านด้านซ้ายและออกผ่านด้านบนของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล และปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง UPS เพื่อเชื่อมต่อสายสัญญาณใน UPS
      หมายเหตูู: สายสัญญาณ 0W76627 ที่ให้มายาวไม่พอสำหรับการติดตั้ง UPS ระยะไกล นำขั้วต่อจากสายสัญญาณ 0W76627 ที่ให้มามาใช้ซ้ำเพื่อทำสายสัญญาณใหม่ที่มีความยาวถูกต้อง สายสัญญาณนี้จัดอยู่ใน non-Class 2/non-SELV

      สายสัญญาณสำหรับ UPS ที่มีแบตเตอรี่ในตัว

      สายสัญญาณสำหรับ UPS สำหรับแบตเตอรี่ภายนอก

    มุมมองด้านหน้าของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล 1 สำหรับการติดตั้งกับ UPS ระยะไกล

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.