990-6161A-011

Modulaarisen akkukotelo 1:n yhdistäminen viereiseen UPSiin

Käytä tässä asennussarjaa 0H-220042 ja valinnaista maanjäristyssarjaa GVSOPT016.
  1. Irrota staattinen kytkinmoduuli.
  2. Työnnä UPS paikalleen. Varmista, että takakiinnikelevy kiinnittyy takakiinnikkeeseen maanjäristyskiinnityksessä.
    1. Laske etu- ja takaosan tasausjalkoja jakoavaimella, kunnes ne ulottuvat lattiaan. UPSin on oltava yhtä korkea kuin modulaarinen akkukotelo 1. Varmista vatupassin avulla, että UPS on suorassa.
  3. Työnnä modulaarinen akkukotelo 1 paikalleen. Varmista, että takakiinnikelevy kiinnittyy takakiinnikkeeseen maanjäristyskiinnityksessä.
    1. Laske etu- ja takaosan tasausjalkoja jakoavaimella, kunnes ne ulottuvat lattiaan. Varmista vatupassin avulla, että modulaarinen akkukotelo 1 on suorassa.
    HUOMAUTUS
    Laitevaurion vaara
    Älä liikuta koteloa tasausjalkojen laskemisen jälkeen.
    Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.
  4. Vain maanjäristyskiinnikkeille: Asenna kaksi liitäntäkiinnikettä modulaarisen akkukotelo 1:n ja UPSin välille.

    Modulaarinen akkukotelo 1 ja UPS

  5. Kiinnitä liitäntäruuvit akkukotelo 1:n ja UPSin välille.
  6. Asenna kiinnikesuojukset modulaarisen akkukotelo 1:n ja UPSin väliin ylös ja alas.
  7. Kiinnitä staattinen kytkinmoduuli takaisin paikalleen.
Palaute
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.