990-6161A-032

การเชื่อมต่อตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลเข้าไว้ด้วยกัน

ใช้ชุดการติดตั้ง 0H-220042 และชุดการไหวสะเทือนแบบเสริม GVSOPT016 สำหรับขั้นตอนนี้
  1. ดันตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลด้านขวาสุดเข้าที่
    1. ลดขาปรับระดับด้านหน้าและด้านหลังของตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลโดยใช้ประแจจนกว่าจะเชื่อมติดกับพื้น ใช้อุปกรณ์วัดระดับเพื่อให้แน่ใจว่าตู้อยู่ในแนวราบ
    ประกาศ
    ความเสี่ยงที่อาจเกิดอุปกรณ์ชำรุด
    ห้ามเคลื่อนย้ายตู้หลังจากลดระดับของขาปรับระดับแล้ว
    การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
  2. ทำซ้ำขั้นตอนก่อนหน้านี้กับตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลแต่ละตู้
  3. สำหรับสมอต้านทานการไหวสะเทือนเท่านั้น: ติดตั้งโครงเชื่อมต่อสองชุดไว้ระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
  4. ติดตั้งสกรูยึดไว้ระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
  5. ดันฝาครอบขอเกี่ยวที่ด้านบนและด้านล่างระหว่างตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.