Güç Kablolarını Bağlama
DUYURU |
---|
Ekipman hasarı tehlikesi
Paralel sistemde bypass işleminde doğru yük paylaşımını sağlamak için:
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
|
- Belirtilen plakaları çıkarın.
- Yalnızca TN-C/3-kablo topraklama sistemi: N barasını PE barasına bağlamak için, birleştirme barasını (A) konumundan (B) konumuna getirin.
- Sadece NEMA 2 delikli plakası için: İsteğe bağlı GVSOPT020 kitini NEMA 2 delikli plakası için takın:
- Giriş/baypas/çıkış için dokuz NEMA 2 delikli plakayı (parça numarası 880-5803) gösterildiği gibi takın.
- DC ve N için üç NEMA 2 delikli plakayı (parça numarası 880-5802) gösterildiği gibi takın.
- PE için NEMA 2 delikli plakayı (parça numarası 880-5801) gösterildiği gibi takın.
- PE kablolarını bağlayın.
- Giriş kablolarını bağlayın.
- Çift şebeke sistemi için: Bypass kablolarını bağlayın.
- Çıkış kablolarını bağlayın.
- Uzak modüler bir akü kabini ile kurulum için: DC kablolarını DC baralarına bağlayın.
- Bitişik modüler akü kabini ile kurulum için: Bkz. Güç Kablolarını, Bitişik Bir Modüler Akü Kabini'nden Bağlama.
- 1. adımda sökülen üç plakayı geri takın.