990-91263A-004

De sidste installationstrin

FARE
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Batterierne kan udgøre en risiko for elektrisk stød og høj kortslutningsstrøm. Der skal tages følgende forholdsregler ved arbejde med batterier
  • Fjern ure, ringe eller andre metalgenstande.
  • Anvend værktøj med isolerede håndtag.
  • Brug beskyttelsesbriller, -handsker og -støvler.
  • Læg ikke redskaber og metalgenstande oven på batterierne.
  • Afbryd forbindelsen til opladningskilden, før batteriets polklemmer kobles til eller fra.
  • Undersøg, om batteriet er jordet ved en fejl. Hvis det er jordet ved en fejl, skal du fjerne kilden fra jorden. Hvis du rører ved et jordet batteri, risikerer du at få elektrisk stød. Risikoen for at få stød kan reduceres ved at fjerne sådanne jordforbindelser under installation og vedligeholdelse (gælder for udstyr og fjernopstillede batteriprodukter uden jordet forsyningskredsløb).
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.
ADVARSEL
fare for skade på udstyret
Installer ikke batterierne i systemet, før systemet er klar til opstart. Der må ikke gå mere end 72 timer eller tre dage mellem installation af batterierne og opstart af UPS-systemet.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  1. Sænk de forreste og bagerste nivelleringsfødder på det modulære batteriskab med en skruenøgle, indtil de rører gulvet. Brug et vaterpas til at sætte det modulære batteriskab i vater.
    BEMÆRK
    Fare for skade på udstyret
    Flyt ikke enheden, efter at nivelleringsfødderne er blevet sænket.
    Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
  2. Kun ved seismisk forankring:
    1. Installer det forreste seismiske forankringsbeslag på det modulære batteriskab med de medfølgende M8-bolte.
    2. Fastgør det modulære batteriskabs forreste seismiske forankringsbeslag til gulvet. Brug passende hardware til den pågældende gulvtype – huldiameteren i det forreste forankringsbeslag er ø18 mm.
  3. Drej batteriafbryderen (BB) til positionen OFF (åben).
  4. Skub batterimodulerne ind i åbningerne. Batterihylderne skal fyldes nedefra og op.
  5. Skub håndtaget på batterimodulet ned, og fastgør håndtaget til hylden med den medfølgende skrue.
  6. Monter de angivne plader og dæksler igen.
  7. Slut batteristikket til forsiden af batterimodulerne.

    Batterimodulet set forfra

  8. Sæt batteridækslet på igen.
  9. Sæt frontpanelet på igen.
    1. Hold frontpanelet på skrå, og før de to tapper nederst på frontpanelet ind i sprækkerne i det modulære batteriskab.
    2. Fastgør frontpanelets strop til det modulære batteriskab.
    3. Luk frontpanelet, og lås det fast.
QR code for this page

Var dette nyttigt?