990-6161A-028

Установка сейсмоустойчивого крепления (необязательно)

Используйте дополнительный сейсмоустойчивый комплект GVSOPT016.
  1. Для установки с расположенными рядом шкафами: Соедините задние анкерные блоки с соединительной пластиной. Повторите шаг для всех анкерных блоков расположенных рядом шкафов.

    Вид сзади для установки с расположенными рядом шкафами

  2. Прикрепите задние крепежные блоки к полу. Используйте соответствующее типу пола крепление – диаметр отверстия в задних кронштейнах составляет ø13 мм. Минимальное требование — болты M12 класса прочности 8.8.

    Вид сзади для установки с расположенными рядом шкафами

  3. Удалите все винты и монтажную панель.

    Вид сзади для установки с расположенными рядом шкафами

  4. Снимите кронштейны для крепления.

    Вид сзади для установки с расположенными рядом шкафами

  5. Для установки с расположенными рядом шкафами: Установите на место монтажную панель

    Вид сзади для установки с расположенными рядом шкафами

  6. Снимите две транспортные скобы и указанные болты с задней части шкафа модульной батареи.

    Шкаф модульной батареи – вид сзади

  7. Установите задний анкерный кронштейн на шкаф модульной батареи с помощью входящих в комплект болтов M8.

    Шкаф модульной батареи – вид сзади

  8. Поставьте шкаф модульной батареи в такое положение, чтобы задний анкерный кронштейн соединился с задними анкерными болтами. Передний анкерный кронштейн устанавливается на заключительных этапах установки.

    Шкаф модульной батареи – вид сзади

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?