990-91263A-006

Preparación del armario de baterías modulares 1 para cables de señalización

  1. Quite las placas guía y las placas de escobillas de la parte posterior del armario de baterías modulares 1.

    Vista posterior del armario de baterías modulares 1

  2. Siga uno de estos procedimientos:
    • Para la instalación sin conductos: Vuelva a colocar las placas de escobillas.
    • Para la instalación con conductos: Realice un orificio en las placas guía para los conductos, instale los conductos y vuelva a colocar las placas guía.

    Vista posterior del armario de baterías modulares 1 sin conductos

    Vista posterior del armario de baterías modulares 1 con conductos

  3. Pase los cables de señalización de Class 2/SELV por la placa guía izquierda hasta el armario de baterías modulares 1.
  4. Pase el cable de señalización de non-Class 2/non-SELV por la placa guía derecha hasta el armario de baterías modulares 1.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?