990-6161A-018

モジュール式バッテリーキャビネット1の信号線の準備

リモートUPSを使用する場合にのみ、以下の手順を実行してください。

  1. モジュール式バッテリーキャビネット1の前面から、配線口カバーとブラシプレートを取り外します。
  2. 次のいずれかを実行します。
    • 電線管を使用しない場合:ブラシプレートを元に戻します。
    • 電線管を使用する場合:配線口カバーに電線管用の穴を開け、配線口カバーを元に戻します。

    電線管を使用しないモジュール式バッテリーキャビネット1

    電線管を使用するモジュール式バッテリーキャビネット1

  3. Class 2/SELV信号線を右側の配線口カバー/ブラシプレートに通し、モジュール式バッテリーキャビネット1に配線します。
  4. non-Class 2/non-SELV信号線を左側の配線口カバー/ブラシプレートに通し、モジュール式バッテリーキャビネット1に配線します。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?