990-5910F-018

オフモードからのUPSシステムのスタートアップ

注記: この手順を使用して、オフモードから負荷給電なしでUPSをスタートアップします。MBBまたはIMBから負荷給電を行ってUPSをスタートアップしている場合は、UPSシステムの保守バイパス運転からの起動の手順に従ってください。
  1. ユニット入力ブレーカー(UIB)を閉じます。
    ディスプレイが点灯します。再起動シーケンスは約3分続きます。
  2. スタティックスイッチ入力ブレーカー(SSIB)を閉じます(存在する場合)。
  3. バッテリーブレーカーを閉じます(存在する場合)。
  4. ユニット出力ブレーカー(UOB)を閉じます。
  5. システム絶縁ブレーカー(SIB)を閉じます(存在する場合)。
  6. コントローラーボックスでオンボタンを押すか、インバーターオンに切り替えるの手順に従って、インバーターをオンにします。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?