990-5910D-012

Tests

Le système d'ASI peut effectuer les tests suivants pour s'assurer des performances correctes du système :

  • Alarme sonore

  • LED d'état

  • Voyant disjoncteur

  • Calibrage autonomie

  • Batterie

Appuyez sur le bouton de menu sur l'écran d'accueil et sélectionnez Maintenance et Alarme sonore ou État des LED ou Voyant disjoncteur pour lancer le test de ces fonctions. Reportez-vous aux sections Démarrage d'un test de calibrage de l'autonomie et Démarrage d'un test de batterie pour en savoir plus sur les conditions requises pour ces tests.

QR code for this page

Was this helpful?