Live Swap : Ajout, suppression ou remplacement d'un module d'alimentation
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ :
-
L'équipement électrique doit être installé, utilisé, entretenu, remplacé ou faire l'objet de travaux similaires uniquement par un personnel qualifié, formé, expérimenté et compétent, titulaire des autorisations nécessaires (par exemple, des licences, des permis ou des certifications) pour effectuer ce type de travaux. Tous les travaux doivent être effectués de manière à ne pas présenter de danger et à l'aide d'un équipement de protection personnelle approprié.
-
L'utilisateur doit s'assurer de la conformité aux instructions du fabricant et au manuel de l'utilisateur ainsi qu'à toutes les lois, réglementations, normes et directives applicables lorsqu'il utilise cet équipement et effectue des travaux ou permet que des travaux soient effectués sur ou à proximité d'un équipement électrique.
-
Ni Schneider Electric ni aucune de ses filiales ne peuvent être tenus responsables des réclamations, coûts, pertes, dommages, décès ou blessures résultants d'une utilisation incorrecte de cet équipement ou du non-respect de l'une des exigences mentionnées ci-dessus.
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
AVERTISSEMENT |
|---|
|
risques de dommages à l'équipement
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
ATTENTION |
|---|
|
Charge lourde
Les modules d'alimentation sont lourds et nécessitent
deux personnes pour les manipuler.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
-
Contrôlez et vérifiez que les modules d'alimentation restants peuvent assurer la continuité de l'alimentation de la charge avant de retirer un module d'alimentation de l'ASI.
-
L'augmentation ou la diminution du nombre de modules d'alimentation installés dans l'ASI peut uniquement être effectuée sur les modèles d'ASI évolutifs (GVSUPS50K150HS, GVSUPS50K150GS, ou GVSUPS25K75FS). Contrôlez et vérifiez que l'installation est correctement dimensionnée pour l'augmentation de la puissance nominale avant d'installer plus de modules d'alimentation dans l'ASI. Un mauvais dimensionnement de l'installation peut entraîner une surcharge de l'installation. Consultez le manuel d'installation pour connaître les exigences en matière de protection en amont et en aval, la taille des câbles, etc.
-
Sur tous les modèles d'ASI non évolutifs, seul le remplacement des modules d'alimentation déjà présents peut être effectué.
- Retrait d'un module d'alimentation :
- Retirez les vis et poussez le commutateur.
- Tirez le module de puissance pour le faire sortir de moitié. Un mécanisme de verrouillage vous empêche de le sortir entièrement.
- Débloquez le verrou en appuyant sur le bouton de déverrouillage sur les deux côtés du module d'alimentation et retirez le module d'alimentation.
- Uniquement sur les modèles d'ASI évolutifs : Si aucun module d'alimentation de remplacement ne sera installé : Installez une plaque de remplissage en face de l'emplacement du module d'alimentation vide.
- Installation d'un module d'alimentation :
- Uniquement sur les modèles d'ASI évolutifs : Pour installer un module d'alimentation supplémentaire, retirez la plaque de remplissage de l'emplacement du module d'alimentation vide. Conservez la plaque de remplissage pour une utilisation ultérieure.
- Insérez le module d'alimentation dans la fente. Le mécanisme d'activation se verrouille lorsque le module d'alimentation est correctement inséré.
- Installez les vis fournies sur les côtés du module d'alimentation.
Le module d'alimentation effectuera un test automatique pour se reconfigurer selon le système, puis se connectera en ligne.
DANGER |
|---|
|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les emplacements de module d'alimentation doivent
contenir soit un module d'alimentation, soit une plaque de remplissage.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
DANGER
AVERTISSEMENT
ATTENTION