990-5910F-005

Live Swap: Hinzufügen, Entfernen oder Austauschen eines Leistungsmoduls

HINWEIS: Diese USV wurde für das Einsetzen und Entfernen von Leistungsmodulen in jeder Betriebsart entwickelt und getestet: Live Swap . Auf dieser Seite finden Sie Anweisungen des Herstellers für Live Swap .
HINWEIS: Die eintretende Energie beträgt < 12 cal/cm2 bei Installation und Erstinbetriebnahme unter Einhaltung der Anweisungen zum Produkt. Die eintretende Energie wird in einer Entfernung von 200 mm (8 Zoll) vor der Vorderseite des Schranks gemessen.

HAFTUNGSAUSSCHUSS:

  • Elektrische Geräte dürfen nur von entsprechend qualifiziertem, geschultem, erfahrenem und kompetentem Personal installiert, betrieben, gewartet, ausgetauscht oder ähnliche Arbeiten daran durchgeführt werden, das über die erforderlichen Autorisierungen (z. B. Lizenzen, Genehmigungen oder Zertifizierungen) für die Durchführung dieser Arbeiten verfügt. Alle Arbeiten müssen in einer Weise, bei der keine Gefahr entstehen kann, und unter Verwendung geeigneter persönlicher Schutzausrüstung (PSA) durchgeführt werden. 

  • Der Benutzer muss bei der Verwendung dieser Ausrüstung und beim Ausführen von Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischer Ausrüstung sowie beim Zulassen der Ausführung solcher Arbeiten die Einhaltung der Anweisungen und des Benutzerhandbuchs des Herstellers sowie sämtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Normen und Anleitungen sicherstellen.

  • Weder Schneider Electric noch seine verbundenen Unternehmen sind für etwaige Haftungsansprüche, Kosten, Verluste, Schäden, Todesfälle oder Verletzungen haftbar, die auf unsachgemäße Verwendung dieser Ausrüstung oder Nichteinhaltung mit den oben genannten Anforderungen zurückzuführen sind.

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
  • Überprüfen Sie, ob an der USV das Live Swap -Etikett vorhanden ist.
  • Wenn kein Live Swap -Etikett an der USV vorhanden ist, wenden Sie sich an Schneider Electric für den Austausch von Leistungsmodulen.
  • Tragen Sie entsprechende Schutzkleidung und beachten Sie die Vorschriften zum Arbeiten mit Elektroanlagen.
  • Während dieses Vorgangs dürfen sich keine Personen hinter der USV aufhalten.
  • Leistungsmodule dürfen nur durch qualifiziertes Personal eingesetzt oder entfernt werden, das Kenntnisse über elektrische Arbeiten und die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen hat. Personal ohne entsprechende Qualifikationen darf diese Aufgaben nicht durchführen.
  • Bei diesem Vorgang muss die vordere Tür geöffnet werden. Alle anderen Türen und Abdeckungen müssen während des Vorgangs geschlossen und verriegelt bleiben.
  • Bevor Sie diesen Vorgang durchführen, vergewissern Sie sich, dass die USV gegen Bewegungen und Stöße gesichert ist.
  • Falls Anzeichen von fehlerhafter Wartung oder Installation zu erkennen sind, führen Sie diesen Vorgang nicht durch.
  • Installieren Sie keine Leistungsmodule, die versehentlich fallen gelassen wurden oder zerbrochen, nass geworden, verschmutzt oder von Ungeziefer befallen oder auf andere Weise beschädigt sind.
  • Installieren Sie keine Leistungsmodule, deren Betriebsfähigkeit Sie nicht kennen.
  • Halten Sie einen Mindestabstand von 200 mm (8 Zoll) vor der Vorderseite des Schranks ein, während das System unter Strom steht.
  • Arbeiten Sie im leeren Leistungsmodulfach nicht mit Werkzeugen.
  • Greifen Sie nicht in das leere Leistungsmodulfach.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
WARNUNG
Beschädigungsrisiko
  • Lagern Sie die Leistungsmodule bei einer Raumtemperatur von -15 bis 40 °C mit einer Luftfeuchtigkeit von 10–80 % (ohne Kondensation).
  • Lagern Sie die Leistungsmodule in ihrer Original-Schutzverpackung.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
VORSICHT
Schwerlast
Leistungsmodule sind schwer und müssen durch zwei Personen angehoben werden.
  • Ein 20-kW-Leistungsmodul wiegt 25 kg (55 lbs).
  • Ein 50-kW-Leistungsmodul wiegt 38 kg (84 lbs).
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS:
  • Vergewissern Sie sich, dass die verbleibenden Leistungsmodule die Last versorgen können, bevor Sie ein Leistungsmodul aus der USV entfernen.

  • Das Hinzufügen weiterer installierter Leistungsmodule in der USV bzw. das Entfernen von Leistungsmodulen daraus ist nur bei erweiterbaren USV-Modellen möglich (GVSUPS50K150HS, GVSUPS50K150GS oder GVSUPS25K75FS). Vergewissern Sie sich, dass die Installation korrekt für die Zunahme der Nennleistung ausgelegt ist, bevor Sie weitere Leistungsmodule in der USV installieren. Bei fehlerhafter Bemessung der Installation kann diese überlastet werden. Informationen zu den Anforderungen für vor- und nachgeschaltete Schutzvorrichtungen, Kabelgrößen usw. finden Sie in der Installationsanleitung.

  • Bei nicht erweiterbaren USV-Modellen ist lediglich der Austausch bereits vorhandener Leistungsmodule möglich.

HINWEIS: Der Vorgang zeigt die Installation des Leistungsmoduls in horizontaler Position in der USV. Für die Installation der Leistungsmodule in vertikaler Position in der USV gilt derselbe Vorgang.
  1. Entfernen eines Leistungsmoduls:
    1. Entfernen Sie die Schrauben und drücken Sie den Entriegelungsschalter.
    2. Ziehen Sie das Leistungsmodul zur Hälfte heraus. Ein Sperrmechanismus verhindert, dass das Leistungsmodul ganz herausgezogen wird.
    3. Lösen Sie die Verriegelung, indem Sie die Entriegelungstaste an beiden Seiten des Leistungsmoduls drücken, und nehmen Sie das Leistungsmodul heraus.
    4. Nur bei erweiterbaren USV-Modellen: Wenn kein Ersatz-Leistungsmodul installiert wird: Installieren Sie eine Füllplatte vor dem leeren Leistungsmodulfach.
  2. Installieren eines Leistungsmoduls:
    1. Nur bei erweiterbaren USV-Modellen: Um ein zusätzliches Leistungsmodul zu installieren, entfernen Sie die Füllplatte vom leeren Leistungsmodulfach. Bewahren Sie die Füllplatte zur späteren Verwendung auf.
    2. Schieben Sie das Leistungsmodul in das Fach. Der Aktivierungsmechanismus schnappt ein, wenn das Leistungsmodul ordnungsgemäß eingesetzt ist.
    3. Bringen Sie die mitgelieferten Schrauben an den Seiten des Leistungsmoduls an.
    Das Leistungsmodul führt einen Selbsttest aus, passt automatisch seine Konfiguration an das System an und schaltet sich online.
GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
In allen Leistungsmodulfächern muss entweder ein Leistungsmodul oder eine Füllplatte installiert sein.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?