990-5910G-018

UPS入力の設定

注記: この設定は、UPSを適切に操作するために必須の設定です。
  1. 設定 > UPSをタップします。
    1. 主電源設定シングル給電またはデュアル給電に設定します。
    2. インバーター自動起動の機能を有効化する場合は、これを選択してください。インバーター自動起動が有効化されている場合は、バッテリーの消耗によるシャットダウンの後で入力電圧が戻ると自動的にインバーターが起動します。
      危険
      感電、爆発、またはアークフラッシュの危険性
      UPSで作業を行う前に、正しいロックアウト/タグアウト手順を必ず実行してください。自動起動機能が有効になっている場合、主電源が戻ったときに自動的にUPSが再起動します。
      上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
    3. 変圧器があります変圧器がありません入力変圧器、または出力変圧器に設定します。
  2. OKをタップして設定を保存します。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?