990-5910G-018

通常運転からスタティックバイパス運転へのUPSの切り替え

  1. コントロール > 運転モード > バイパス運転に切り替えを選択します。
  2. 確認画面でOKをタップします。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?