990-5910G-018

モジュール式バッテリーのステータスの表示

  1. ステータス > バッテリー > 詳細を選択します。モジュール式バッテリーソリューションの概要が表示されます。各モジュラー式バッテリーキャビネットのバッテリー遮断装置ステータスと、UPS内にあるモジュール式バッテリーのバッテリー遮断装置ステータスが表示されます(内蔵バッテリーのUPSモデルでのみ使用できます)。赤色のバッテリー記号は、モジュール式バッテリーキャビネットまたはUPSのモジュール式バッテリーのアラームが存在することを意味します。この画面に表示される温度は、モジュール式バッテリーキャビネット/UPSで測定された最も温度の高いバッテリーストリングの温度になります。
  2. 内部(UPS内)というバッテリー記号(内蔵バッテリーのUPSモデルの場合にのみ表示されます)をタップしてUPSのモジュール式バッテリーの情報を表示するか、ModBC # xというバッテリー記号をタップして、モジュール式バッテリーキャビネットxの情報を表示します(「x」は、バッテリーキャビネットの番号)。この操作により、搭載されているバッテリーモジュールの数、アラームの有無、各バッテリーストリングの温度、バッテリーモジュールのタイプなど、各バッテリーストリングの詳細情報を表示できるようになります。
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.