バッテリーソリューションの設定
危険 |
|---|
|
感電、爆発、またはアークフラッシュの危険
バッテリーの設定には、バッテリー、バッテリーの構成、そして必要な注意事項に関して十分な知識を持つ有資格者以外はアクセスしないでください。
上記の指示に従わないと、死亡または重傷を負うことになります。
|
- をタップします。
- バッテリーソリューションタイプを選択します。
- 標準Galaxy VSバッテリーソリューションを使用していて、特定のバッテリー設定の商用参照名をドロップダウンリストから選択する場合は、標準を選択します。
- モジュール式Galaxy VSバッテリーソリューションを使用している場合は、モジュール式を選択します。
- カスタムバッテリーソリューションを使用している場合は、カスタムを選択します。
- 一般設定をタップし、以下のパラメーターを設定します。注記: 各ページで、OKをタップして設定を保存し、矢印記号をタップして次のページに移動します。モジュール式バッテリーソリューションに使用できる設定は、最初の3つの設定のみになります。
- カスタムバッテリーソリューションの場合のみ:詳細設定をタップし、以下のパラメーターを設定します。注記: 各ページで、OKをタップして設定を保存し、矢印記号をタップして次のページに移動します。
危険