990-91111G-025

Procedura instalacji dla pojedynczych układów na statkach

  1. Zamontuj zestaw IP22 GVSOPT026 na zasilaczu UPS – postępuj zgodnie z instrukcją dostarczoną z zestawem.
  2. Zamontuj zasilacz UPS i modułową szafę bateryjną (jeśli jest dostępna) na zestawie do montażu GVSOPT027 – postępuj zgodnie z instrukcją dostarczoną z zestawem.
  3. Przygotowanie do montażu.
  4. Montaż modułów zasilania.
  5. Instalacja zestawu antywstrząsowego (opcja).
  6. Podłączenie kabli zasilających.
  7. Podłączenie kabli sygnałowych.
  8. Podłączanie kabli sygnałowych modułowej szafy bateryjnej.
  9. Podłączanie kabli sygnałowych z rozdzielnic i produktów pomocniczych innych firm.
  10. Podłączenie zewnętrznych przewodów komunikacyjnych.
  11. Dodaj do produktu przetłumaczone etykiety bezpieczeństwa.
  12. Montaż końcowy.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?