990-91111L-004

Installationsprocedure for enkelt marine-system

  1. Installer IP22-sættet GVSOPT026 på UPS'en – følg den installationsvejledning, der følger med sættet.
  2. Installer UPS og det modulære batteriskab (hvis det findes) på monteringssættet GVSOPT027 – følg installationsvejledningen, der følger med sættet.
  3. Klargør til installation.
  4. Installer strømmodul(er).
  5. Installation af det valgfrie seismiske forankringsbeslag.
  6. Tilslut strømkablerne.
  7. Tilslut signalkablerne.
  8. Tilslut signalkabler fra et modulært batteriskab.
  9. Tilslut signalkablerne fra afbrydertavle og tredjepartstilbehørsprodukter.
  10. Tilslut de eksterne kommunikationskabler.
  11. Sæt oversatte sikkerhedslabels på produktet.
  12. De sidste installationstrin.
Se yderligere oplysninger i afsnittet Tag UPS'en ud af drift eller flyt den til en ny placering, hvis du skal flytte UPS'en eller tage den ud af drift efter installationen er fuldført.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?