990-91111J-031

Anslut PBUS-kablarna

OBSERVERA
Risk för utrustningsskador
Alla PBUS-kablar ska vara dubbelisolerade/mantlade och minst klassade för 30 VDC. Vi rekommenderar att du använder de PBUS-kablar som tillhandahålls av Schneider Electric.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till personskador eller skador på utrustningen.
  1. Anslut de medföljande PBUS 1- (vita) och PBUS 2-kablarna (röda) till PBUS-portarna i UPS-kontrollboxarna. Dra PBUS-kablarna via kabelkanalen i UPS:erna.

    Kontrollboxen framifrån

  2. Montera termineringspluggarna (T) i de oanvända kontakterna.

    Exempel på system med tre UPS-enheter i parallell

QR code for this page

Var det här till hjälp?