990-91261C-022

De signaalkabels van de modulaire batterijbehuizing aansluiten

  1. Leid de signaalkabels van modulaire batterijbehuizing 1 door de linkerkant van de UPS (voor een aangrenzende modulaire batterijbehuizing) of door de achterkant van de UPS (voor een externe modulaire batterijbehuizing).

    Vooraanzicht van aangrenzende modulaire batterijbehuizing 1 en de UPS

  2. Sluit de signaalkabels van modulaire batterijbehuizing 1 op de UPS aan:
    1. Koppel de afsluitweerstand van J8008 op printplaat 640-7552 in de UPS los.
    2. Monteer de afsluitweerstand in J8008 op printplaat 640-7552 in de laatste modulaire batterijbehuizing (T).
    3. Sluit de signaalkabel van J8011 op printplaat 640-7552 in modulaire batterijbehuizing 1 aan op J8014 op printplaat 640-7552 in de UPS.
    4. Sluit de signaalkabel van J8007 op printplaat 640-7552 in modulaire batterijbehuizing 1 aan op J8008 op printplaat 640-7552 in de UPS.
    Modulaire batterijbehuizing 2,3,4 Modulaire batterijbehuizing 1 UPS
QR code for this page

Was dit nuttig?