990-91111K-007

Τελική εγκατάσταση

  1. Επανατοποθετήστε το επάνω κάλυμμα:
    1. Περιστρέψτε το επάνω κάλυμμα και σύρετέ το πάνω στο UPS από την πίσω πλευρά. Οι προεξοχές στην πίσω πλευρά του επάνω καλύμματος πρέπει να συνδεθούν με τις υποδοχές στην πίσω πλευρά του UPS.
    2. Πιέστε το επάνω κάλυμμα προς τα κάτω στην μπροστινή πλευρά.

      Πίσω όψη του UPS

    3. Επανατοποθετήστε τις βίδες.

      Μπροστινή όψη του UPS

  2. Ελέγξτε τη στερέωση των ωτίδων καλωδίων.
    ΠΡΟΣΟΧΗ
    ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
    Ελέγξτε τη στερέωση των ωτίδων καλωδίων. Αν οι ωτίδες καλωδίων κινούνται λόγω τραβήγματος των καλωδίων, ο κοχλίας ενδέχεται να χαλαρώσει.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  3. Επανατοποθετήστε το διαφανές κάλυμμα.

    Μπροστινή όψη του UPS

  4. Επανατοποθετήστε την κάτω μπροστινή πλάκα.

    Μπροστινή όψη του UPS

  5. Μόνο για σεισμική αγκύρωση:
    1. Τοποθετήστε το σεισμικό μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης στο UPS με τους κοχλίες M8 που παρέχονται.
    2. Τοποθετήστε το σεισμικό μπροστινό άγκιστρο αγκύρωσης στο UPS στο πάτωμα. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο υλικό για τον τύπο δαπέδου - η διάμετρος οπών στο μπροστινό στήριγμα αγκύρωσης είναι ø18 mm.

    Μπροστινή όψη του UPS

  6. Χαμηλώστε τα μπροστινά και οπίσθια πόδια στερέωσης στο UPS με ένα κλειδί έως ότου ακουμπήσουν το έδαφος. Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι για να ελέγξετε ότι το UPS είναι επίπεδο. Αυτό το βήμα δεν απαιτείται για UPS με σεισμική αγκύρωση.

    Μπροστινή όψη του UPS

    ΠΡΟΣΟΧΗ
    Κίνδυνος κλίσης
    Μην μετακινείτε το ερμάριο μετά το κατέβασμα των ποδιών στερέωσης.
    Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
  7. Μόνο για UL 924 και CSA C22.2 ΟΧΙ. Λύσεις 141-15: Συμπληρώστε την ετικέτα στην κάτω μπροστινή πλάκα με την ονομαστική τιμή εξόδου UPS σε kW.
  8. Επανατοποθετήστε τον μπροστινό πίνακα του UPS:
    1. Τοποθετήστε τις δύο προεξοχές στο κάτω μέρος του μπροστινού πίνακα του UPS σε κεκλιμένη γωνία.
    2. Επανασυνδέστε τον ιμάντα του μπροστινού πίνακα στο UPS.
    3. Κλείστε τον μπροστινό πίνακα και κλειδώστε με τις δύο λαβές κλειδώματος.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;