990-5910F-037

用户界面概述

显示屏

主屏幕概述

  1. 主屏幕按钮 - 点击此处可从任意屏幕返回主屏幕。

  2. 主菜单按钮 - 点击此处可访问菜单。

  3. 模拟图按钮 - 点击此处可访问模拟图。

  4. 警报状态符号 - 点击此处可访问活动警报日志。

点击主屏幕上的输出或电池字段可直接转到详细测量值页面。

主菜单


点击主屏幕上的主菜单按钮可访问菜单。

模拟图

模拟图因系统配置而定,此处显示的仅为示例。

模拟图中的绿色功率线(图中显示为灰色)显示了流经 UPS 系统的功率通路。绿框内为有功模块(逆变器、整流器、电池、静态旁路开关等),黑框内为无功模块。红框内为发生故障或处于警报状态的模块。

在并机系统的模拟图中,点击灰色 UPS 可查看 UPS 级别的模拟图。

注: 即使已连接并配置了多个电池断路器 (BB) 以进行监控,模拟图中也只会显示一个电池断路器。如果一个或多个受监控的电池断路器处于闭合位置,则模拟图中的 BB 将显示为闭合。如果所有受监控的电池断路器均处于断开位置,则模拟图中的 BB 将显示为断开。

示例:单机 UPS 系统 – 双市电

示例:简化 1+1 并机系统 – 双市电

示例:并机系统 – 双市电

警报状态符号

显示屏右上角的警报状态符号(图中显示为灰色)会随 UPS 系统的警报状态而改变。

绿色:UPS 系统中无警报。
蓝色:UPS 系统中存在提示警报。点击警报状态符号可打开活动警报日志。
黄色:UPS 系统中存在警告警报。点击警报状态符号可打开活动警报日志。
红色:UPS 系统中存在严重警报。点击警报状态符号可打开活动警报日志。

显示屏目录

  • 状态

    • 输入

    • 输出

    • 旁路

    • 电池

    • 温度

    • 并机*

  • 日志

  • 控制*

    • 运行模式

    • 逆变器

    • 充电器

    • 引导顺序

  • 配置*

    • UPS

    • 输出

    • 电池

    • 高效

    • 断路器

    • 接触器和继电器

    • 网络

    • Modbus

    • 提示

    • 常规

    • 保存/恢复

    • 更新状态

    • 分级卸载

  • 维护

    • 蜂鸣器

    • 状态 LED

    • 断路器灯

    • 电池*

    • 运行时间校准*

    • 电池更换*

    • UPS 报告*

  • 统计数据

  • 关于

  • 注销

  • 旗帜按钮 – 请参阅设置显示屏语言

某些菜单中的子菜单数量可能多于本手册所述的数量。这些子菜单显示为灰色,仅供施耐德电气人员使用,以避免对负载造成不必要的影响。其他与所在 UPS 系统无关或尚未发布的菜单项也可能显示为灰色/不会出现在显示屏上。

控制器区域

注: 拆下前面板后可看到控制器区域。

控制器区域正面视图

  1. 逆变器 ON/OFF(开启/关闭)按钮

  2. USB 端口*

  3. 通用 I/O*

  4. Modbus 端口*

  5. USB Micro-B 型端口*

  6. 网络端口*

  7. 重置按钮*

  8. 输入状态 LED*

  9. 逆变器状态 LED*

  10. 输出状态 LED*

  11. 旁路状态 LED*

  12. 电池状态 LED*

  13. 显示屏电源

  14. 显示屏端口

  15. 维护端口*

  16. 备用

  17. 备用

  18. PBUS 1*

  19. PBUS 2*

本页的QR代码

这有帮助吗?