990–5809D-022

De signaalkabels tussen de I/O-behuizing en de schakelapparatuur aansluiten

  1. Open de deur om te controleren of de kabels niet te strak zitten.
  2. Leid de kabels van de schakelapparatuur door de boven- of onderkant van de I/O-behuizing en naar de printplaten zoals afgebeeld in De I/O-behuizing gereedmaken voor signaalkabels bij een systeem met kabelinvoer aan de bovenkant en De I/O-behuizing gereedmaken voor signaalkabels bij een systeem met kabelinvoer aan de onderkant. Klasse 2/SELV-kabels moeten van andere kabels worden gescheiden zoals aangegeven in de afbeeldingen.
  3. Sluit de onderstaande signaalkabels aan tussen de I/O-behuizing en de schakelapparatuur.
    OPMERKING: De uitgangsschakelaar voor de eenheid moet twee gescheiden hulpschakelaars bevatten.
    OPMERKING: De SKRU (Solenoid Key Release Unit) is alleen van toepassing op 480 V-systemen.

    Alle aangesloten circuits moeten dezelfde 0V-referentie delen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?