990–5809D-018

I/Oキャビネットと開閉装置間の信号ケーブルの接続

  1. ドアを開いて、ケーブルの配線がきつすぎないかどうかを確認します。
  2. ケーブルを開閉装置からI/Oキャビネットの上部または下部に通して、基板まで配線します(上部入線システムにおける信号ケーブル用のI/Oキャビネットの準備下部入線システムにおける信号ケーブル用のI/Oキャビネットの準備を参照)。図に示すように、クラス2/SELV回路は他のケーブルと離しておく必要があります。
  3. I/Oキャビネットと開閉装置間の以下の信号ケーブルを接続します。
    注記: ユニット出力ブレーカーUOBには2つの別々の補助スイッチが含まれている必要があります。
    注記: ソレノイドキー解除ユニット(SKRU)は480 Vシステムにのみ適用できます。

    接続されているすべての回路で、同じ0 V基準を使用する必要があります。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?