パレットからパワーキャビネットを取り外す
| 注記 |
|---|
|
機器損傷の危険性
設置面の床が平らになっているかどうか、ジャッキを使用してキャビネットを運ぶ際に、床がジャッキとキャビネットの重量に耐えられるかどうかを確認してください。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
|
| 注記 |
|---|
|
機器損傷の危険性
ジャッキを使用する際に、キャビネットを傷つけないように注意してください。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
|
- I/Oキャビネットに付属している設置キット0M-816661を取り出します。これ以降の手順では、すべてのキャビネットで、設置キットに付属しているジャッキと床保護プレートを使用します。
- キャビネットの背面で、パレットの下に床保護プレートを敷きます。
- 設置キットに付属しているジャッキを、キャビネット背面の搬送用金具の穴に差し込みます。
警告傾斜の危険ジャッキを、前面の搬送用金具と背面の搬送用金具で同時に使用しないでください。上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。 - 背面の搬送用金具のボルトとパレット中央部のボルトを緩めて取り外します。2つのパレット中央部は手順8で使用します。それまで安全な場所に置いてください。
- 付属の六角軸ソケットをドリルに取り付け、そのドリルを使用して、床保護プレートに接触するまで、金具の穴にジャッキを押し込みます。注記: 反動を防ぐため、ドリルのトルクは最小限に設定してください。
- ジャッキを使用して、パレットを押し上げます。
- パレットの背面部と中央部を取り除きます。パレット中央部は手順8で使用します。それまで安全な場所に置いてください。
- 手順4と手順7で取り外したパレットを、搬送用金具の下に置きます。
- キャビネットが支持材の上に接触するまで、ドリルを使用してジャッキを回転させます。
- 床保護プレートとジャッキを背面から前面に移動します。
- 前面の搬送用金具のボルトを緩めて取り外します。
- 付属の六角軸ソケットをドリルに取り付け、そのドリルを使用して前面の金具の穴にジャッキを押し込み、パレットを押し上げます。
- パレットの前面部を取り外します。
- キャビネットの車輪が床に着くまで、ジャッキを使用してキャビネットを下げます。ジャッキと床保護プレートを取り外します。
- キャビネットを押して移動して、残りのパレットを取り除きます。
- 前面と背面の搬送用金具を取り外します。
これで、キャビネットの車輪を使用して、設置場所までキャビネットを移動することができます。