990–5809D-005

Verlegen der Signalkabel zwischen dem E/A-Schrank und der Schaltanlage

  1. Öffnen Sie die Tür, um zu straffe Kabel zu vermeiden.
  2. Verlegen Sie die Kabel von der Schaltanlage durch den oberen oder den unteren Eingang des E/A-Schranks und zu den Karten wie in Vorbereiten des E/A-Schranks für Signalkabel in Systemen mit Kabeleingang oben und Vorbereiten des E/A-Schranks für Signalkabel in Systemen mit Kabeleingang unten dargestellt. Klasse-2/SELV-Stromkreise müssen, wie auf den Abbildungen dargestellt, von anderen Kabeln getrennt sein.
  3. Verbinden Sie die unten aufgelisteten Signalkabel zwischen E/A-Schrank und der Schaltanlage.
    HINWEIS: Der Ausgangsschalter der Einheit (UOB) muss zwei getrennte Zusatzschalter enthalten.
    HINWEIS: Die Solenoid Key Release Unit (SKRU) betrifft nur 480-V-Systeme.

    Alle angeschlossenen Stromkreise müssen die gleiche 0-V-Referenz haben.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?