990-5809D-028

Соединение сигнальными кабелями шкафа ввода-вывода и распределительного устройства

  1. Откройте дверцу, чтобы убедиться, что кабели натянуты не слишком сильно.
  2. Проложите кабели от распределительного устройства через верх или низ шкафа ввода-вывода к платам, как показано в разделах Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей в системах с верхним кабельным вводом и Подготовка шкафа ввода-вывода для прокладки сигнальных кабелей в системах с нижним кабельным вводом. Цепи класса 2/SELV необходимо изолировать от других кабелей, как показано на иллюстрациях.
  3. Соедините сигнальными кабелями шкаф ввода-вывода и распределительное устройство.
    Примечание: Переключатель выхода UOB должен включать в себя два независимых дополнительных переключателя.
    Примечание: Соленоидное запирающее устройство применимо только к системам 480 В.

    Все подключенные цепи должны находиться под одним и тем же потенциалом 0 В.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?