990-5809D-017

Collegamento dei cavi di segnale tra l'armadio I/O e il quadro elettrico

  1. Aprire lo sportello e assicurarsi che i cavi non siano eccessivamente tirati.
  2. Far passare i cavi dal quadro elettrico dall'alto o dal basso dell'armadio I/O e fino alle schede come mostrato in Preparazione dell'armadio I/O per il collegamento dei cavi di segnale in sistemi con ingresso dei cavi dall'alto e Preparazione dell'armadio I/O per il collegamento dei cavi di segnale in sistemi con ingresso dei cavi dal basso. Tenere separati i circuiti classe 2/SELV dagli altri cavi come mostrato nella figura.
  3. Collegare i cavi di segnale di seguito tra l'armadio I/O e il quadro elettrico.
    NOTA: l'interruttore di uscita unità (UOB) deve includere due interruttori ausiliari separati.
    NOTA: l'unità di sblocco con solenoide (SKRU) è applicabile solo ai sistemi da 480 V.

    tutti i circuiti connessi devono avere la stessa connessione 0 V.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?