990–5809D-037

I/O 机柜和开关装置之间的信号线连接

  1. 打开柜门,确保线缆不要过紧。
  2. 将线缆从开关装置通过 I/O 机柜的顶部或底部向接口板上敷设(如 顶部线缆接入系统的 I/O 机柜信号线安装准备底部线缆接入系统的 I/O 机柜信号线安装准备 中所示)。2 类/SELV 电路必须与其分线缆分离(如图所示)。
  3. 连接 I/O 机柜和开关装置之间的如下信号线。
    注: 设备输出断路器 UOB 必须包括两个独立的辅助触点。
    注: 电磁钥匙解锁设备 (SKRU) 仅适用于 480 V 系统。

    所有连接的电路必须采用相同的 0 V 基准电压。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.