990-5452N-018

デフォルト復元の設定

  1. ディスプレイのホーム画面から Configuration(設定) > Restore Defaults(デフォルト値に復旧)を選択します。
  2. 以下のいずれかを選択します。
    • Restart Network Interface(ネットワークインターフェイスを再起動):このオプションを選択すると、ネットワークインターフェイスが再起動します。
    • Reset All(すべてリセット):このオプションを選択すると、すべての設定がデフォルト値にリセットされます。リセット手順からTCP/IP設定を除外するように選択することができます。
    • Reset Only(リセットのみ):設定の一部のみをデフォルト値にリセットする場合、このオプションを選択します。以下の設定をリセットすることができます。TCP/IPEvent Configuration(イベントの設定)Display Settings(表示設定)
  3. 選択が完了したら、OKをタップして、選択した設定をデフォルト値にリセットします。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

この情報は役に立ちましたか?