990-5452M-031

Återställ standardkonfiguration

  1. Från startskärmen på skärmen välj Configuration (Konfiguration) > Återställ standardvärden.
  2. Välj ett av alternativen nedan:
    • Restart Network Interface (Starta om nätverksgränssnittet): Välj det här alternativet om du vill starta om nätverksgränssnittet.
    • Reset All (Återställ alla): Välj det här alternativet för att återställa alla inställningar till standard. Du kan välja att undanta TCP / IP-inställningarna från återställningsförfarandet.
    • Reset Only (Återställ endast): Välj det här alternativet om du bara vill återställa delar av inställningarna till standardvärden. Du kan välja att återställa följande inställningar: TCP / IP, Event Configuration (Händelsekonfiguration) och Display Settings (Displayinställningar).
  3. När du har gjort ditt val trycker du på OK för att återställa de valda inställningarna till standard.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?