990-5452N-019

기본 구성 복원

  1. 디스플레이의 홈 화면에서 구성 > 기본값 복원을 선택합니다.
  2. 아래 옵션 중 하나를 선택합니다.
    • 네트워크 인터페이스 다시 시작: 네트워크 인터페이스를 다시 시작하려면 이 옵션을 선택합니다.
    • 모두 재설정: 모든 설정을 기본값으로 재설정하려면 이 옵션을 선택합니다. 재설정 절차에서 TCP/IP 설정은 그대로 유지하도록 선택할 수 있습니다.
    • 재설정만: 설정의 일부분만 기본값으로 재설정하려는 경우 이 옵션을 선택합니다. TCP/IP, 이벤트 구성디스플레이 설정을 재설정하도록 선택할 수 있습니다.
  3. 설정을 선택했으면 확인을 눌러 선택한 설정을 기본값으로 재설정합니다.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?