990-5452N-006

Restaurar la configuración predeterminada

  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > Restaurar valores predeterminados.
  2. Seleccione una de las opciones siguientes:
    • Reiniciar interfaz de red: Seleccione esta opción para reiniciar la interfaz de red.
    • Restablecer todo: Seleccione esta opción para restablecer todos los parámetros predeterminados. Si lo desea, puede excluir la configuración de TCP/IP del procedimiento de restablecimiento.
    • Restablecer solo: Seleccione esta opción si solo desea restablecer algunos de los parámetros predeterminados. Puede restablecer los parámetros siguientes: TCP/IP, Configuración de sucesos y Configuración de pantalla.
  3. Una vez que haya seleccionado las opciones deseadas, pulse OK para restablecer los parámetros predeterminados.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?