990-5452N-017

Abilitazione Modalità di riduzione picco

Modalità di riduzione picco consente all’UPS di ridurre la potenza di picco consumata dall’alimentazione di servizio/di rete.

NOTA: La modalità di riduzione picco deve essere abilitata localmente da Schneider Electric durante la configurazione del servizio per rendere disponibile questa selezione, ma il controllo deve avvenire tramite un’applicazione software remota. Contattare Schneider Electric per ulteriori dettagli.
  1. Nella schermata principale del display, selezionare Configurazione > UPS > Potenza definita via software.
  2. Per Modalità di riduzione picco, seleziona Attiva.
  3. Toccare OK per confermare le impostazioni.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.