990-5452M-034

Peak Shaving Modu Etkinleştir

Peak shaving modu UPS'in şebeke/ana şebeke beslemesinden tüketilen yüksek gücü azaltmasına olanak tanır.

NOT: Bu seçimin yapılabilmesi için peak shaving modun servis yapılandırması sırasında yerel olarak Schneider Electric tarafından etkinleştirilmesi gereklidir, ancak bir yazılım uygulamasıyla uzaktan kontrol edilmelidir. Daha fazla bilgi için Schneider Electric ile iletişim kurun.
  1. Ekranın giriş sayfasından Konfigürasyon > UPS > Yazılım Tanımlı Güç'ü seçin.
  2. Peak Shaving Modu için Etkinleştir öğesini seçin.
  3. Ayarlarınızı onaylamak için Tamam butonuna basın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.