990-5452L-012

Activation du mode écrêtage

Le mode écrêtage permet à l'ASI de réduire le pic de consommation sur l'alimentation secteur.

NOTE: Le mode écrêtage doit être activé localement par Schneider Electric lors de la mise en service pour que ce choix soit disponible, mais il doit être contrôlé via une application logicielle distante. Pour de plus amples informations, contactez Schneider Electric.
  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Configuration > ASI > Alimentation définie par logiciel.
  2. Pour l'option Mode écrêtage, sélectionnez Activer.
  3. Appuyez sur OK pour confirmer vos paramètres.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.