990-5452M-025

Włączanie trybu ograniczenia mocy szczytowej

Tryb ograniczenia mocy szczytowej pozwala zasilaczowi UPS ograniczyć moc pobieraną z głównego źródła zasilania.

UWAGA: Tryb ograniczenia mocy szczytowej musi zostać włączony lokalnie przez firmę Schneider Electric podczas dokonywania konfiguracji usługi, aby udostępnić tę funkcję. Należy nią jednak sterować za pomocą aplikacji oprogramowania do pracy zdalnej. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, skontaktuj się z firmą Schneider Electric.
  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz opcje Konfiguracja > UPS > Zasilanie sterowane oprogramowaniem.
  2. Przełącz Tryb ograniczenia mocy szczytowej do pozycji Włącz.
  3. Stuknij przycisk OK, aby zatwierdzić ustawienia.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.