990-5452M-037

启用调峰模式

调峰模式可让 UPS 减少市电的峰值功耗。

注: 调峰模式必须由施耐德电气在服务配置期间本地启用,以确保该选项可用,但必须通过软件进行远程控制。请联系施耐德电气了解更多详情。
  1. 在显示屏的主屏幕上,选择配置 > UPS > 软件定义电源
  2. 对于调峰模式,选择启用
  3. 点击确定以确认设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?