990-5452N-031

Aktivera Peak shaving-läge

Peak Shaving Mode (Peak shaving-läge) tillåter UPS att reducera toppar som förbrukas från elnätet.

OBS: Peak shaving-läget måste aktiveras lokalt av Schneider Electric under servicekonfiguration för att göra detta val tillgängligt, men det måste styras via en fjärransluten programvara. Kontakta Schneider Electric för mer information.
  1. Från startskärmen på skärmen väljer du Configuration (Konfiguration) > UPS > Software Defined Power (Mjukvarudefinierad kraft).
  2. För Peak Shaving Mode (Peak shaving-läge) väljer du Enable (Aktivera).
  3. Tryck på OK för att bekräfta inställningarna.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.