990-5452N-006

Habilitar el Modo de control de picos

El Modo de control de picos permite al SAI reducir el consumo máximo del suministro de red eléctrica.

NOTA: El Modo de control de picos debe habilitarlo localmente Schneider Electric durante la configuración de mantenimiento para que esta opción esté disponible; sin embargo, se debe controlar mediante una aplicación de software remota. Póngase en contacto con Schneider Electric para obtener más información.
  1. En la pantalla de inicio, seleccione Configuración > SAI > Potencia definida por software.
  2. Para usar el Modo de control de picos seleccione Habilitar.
  3. Pulse Acep para confirmar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?