990-5452N-018

ピークシェービングモードを有効にする

ピークシェービングモードの場合、商用電源/主電源で消費されるピーク時のUPS電力を削減することができます。

注記: ピークシェービングモードを使用する場合は、サービスの設定時に、Schneider Electricの担当者がローカルでピークシェービングモードを有効に設定する必要があります。ただし、このモードは、リモートソフトウェアアプリケーションを使用して制御する必要があります。詳細については、Schneider Electricまでお問い合わせください。
  1. ディスプレイのホーム画面で、設定 > UPS > ソフトウエアデファインドパワーを選択します。
  2. ピークシェービングモードの場合は、有効を選択します。
  3. OKをタップして設定を確定します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.