990-5452N-032

กำหนดค่าระบบชดเชยแรงดันไฟเอาต์พุต UPS

  1. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือกการกำหนดค่า > UPS > เอาท์พุต
  2. แตะลูกศรทางด้านขวาเพื่อไปที่หน้าจอการกำหนดค่าเอาท์พุตถัดไป
  3. ภายใต้ การชดเชยแรงดันไฟฟ้า เลือกการชดเชยแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการสำหรับระบบของคุณ เลือกระหว่าง–3%, –2%, –1%, 0%, 1%, 2% หรือ 3%
    หมายเหตูู: การตั้งค่านี้จะแชร์กันระหว่าง UPS ทุกตัวในระบบขนาน
  4. ใต้หัวข้อ "การชดเชยแรงดันไฟเอาท์พุทโดยตัวแปลงโหลด" "" ให้เลือกการชดเชยแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุตที่ต้องการเพื่อชดเชยการตกของแรงดันไฟฟ้าที่หม้อแปลงซึ่งขึ้นอยู่กับโหลด เลือกระหว่าง 0%, 1%, 2% หรือ 3%
    หมายเหตูู: การตั้งค่านี้จะต้องเหมือนกันสำหรับ UPS ทุกตัวในระบบขนาน
    หมายเหตูู: เมื่อการตั้งค่านี้ถูกกำหนดที่ 0% การชดเชยแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงเอาท์พุทจะถูกปิดใช้งาน
  5. กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการตั้งค่าของคุณ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?