990-5452M-025

Konfiguracja kompensacji napięcia wyjściowego zasilacza UPS

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Konfiguracja > UPS > Wyjście.
  2. Dotknij strzałkę po prawej stronie, aby przejść do następnego ekranu konfiguracji wyjściowej.
  3. W opcji Kompensacja napięcia wybierz preferowaną kompensację napięcia systemu. Wybierz pomiędzy –3%, –2%, –1%, 0%, 1%, 2% lub 3%.
    UWAGA: Te ustawienia są takie same we wszystkich jednostkach UPS w systemie równoległym.
  4. W opcji Kompensacja napięcia wyjściowego z transformatorem obciążenia wybierz preferowaną kompensację napięcia wyjściowego, aby skompensować spadek napięcia transformatora zależnego od obciążenia. Wybierz pomiędzy 0%, 1%, 2% lub 3%.
    UWAGA: To ustawienie musi być takie same we wszystkich jednostkach UPS w systemie równoległym.
    UWAGA: Gdy to ustawienie jest ustawione na 0%, kompensacja napięcia transformatora wyjściowego jest wyłączona.
  5. Dotknij przycisk OK, aby zatwierdzić ustawienia.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?