990-5452L-012

Configurer la compensation en tension de la sortie de l'ASI

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Configuration > ASI > Sortie.
  2. Appuyez sur la flèche Droite pour accéder à l'écran suivant.
  3. Dans le champ Compensation en tension, sélectionnez la compensation en tension souhaitée pour votre système. Choisissez parmi –3 %, –2 %, –1 %, 0 %, 1 %, 2 % ou 3 %.
    NOTE: Ce paramètre est partagé par toutes les ASI dans un système parallèle.
  4. Sous Compensation en tension de sortie avec transformateur, sélectionnez la compensation de la tension de sortie souhaitée pour compenser la baisse de la tension du transformateur dépendant de la charge. Choisissez parmi 0 %, 1 %, 2 % ou 3 %.
    NOTE: Ce paramètre doit être identique pour toutes les ASI dans un système parallèle.
    NOTE: Lorsque ce paramètre est établi à 0 %, la compensation en tension du transformateur de sortie est désactivée.
  5. Appuyez sur OK pour confirmer vos paramètres.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?