990-5452N-004

Konfigurer spændingskompensation for UPS-udgangen

  1. Fra startskærmen vælges Konfiguration > UPS > Udgang.
  2. Tryk på pilen til højre for at gå til næste skærm i udgangskonfigurationen.
  3. Vælg den ønskede spændingskompensation for systemet under Spændingskompensation. Vælg mellem – 3 %, – 2 %, – 1 %, 0 %, 1 %, 2 % og 3 %.
    BEMÆRK: Denne indstilling er fælles for alle UPS'er i et parallelsystem.
  4. Under Kompensation for udgangsspænding for lastbetinget transformer skal du vælge den ønskede kompensation for udgangsspænding, som skal kompensere for spændingsfald i den lastbetingede transformer. Vælg mellem 0 %, 1 %, 2 % og 3 %.
    BEMÆRK: Denne indstilling skal være ens for alle UPS-enheder i et parallelsystem.
    BEMÆRK: Når denne indstilling er sat til 0 %, deaktiveres udgangstransformerens spændingskompensation.
  5. Tryk på OK for at bekræfte indstillingerne.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?