990-5452N-017

Configurazione della compensazione della tensione in uscita dall'UPS

  1. Nella schermata principale del display, selezionare Configurazione > UPS > Uscita.
  2. Toccare la freccia a destra per passare alla schermata successiva della configurazione di rete.
  3. In Compensazione tensione, selezionare la compensazione di tensione desiderata per il sistema. Scegliere tra –3%, –2%, –1%, 0%, 1%, 2% o 3%.
    NOTA: Questa impostazione viene condivisa tra tutti gli UPS in un sistema in parallelo.
  4. In Compensazione tensione in uscita con trasformatore caricato, selezionare la compensazione di tensione in uscita desiderata per compensare la caduta di tensione del trasformatore dovuta al carico. Scegliere tra 0%, 1%, 2% o 3%.
    NOTA: è necessario utilizzare la stessa impostazione per tutti gli UPS di un sistema in parallelo.
    NOTA: quando l'impostazione è su 0%, la compensazione della tensione del trasformatore in uscita è disattivata.
  5. Toccare OK per confermare l'impostazione.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?